结果:找到"3D模型 导入 格式",相关内容1000条
- 3D模型引脚方向如何调整
- 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
- 3D模型:导出时,可否增加一个选项?如图
- 3D模型:导出时,可否增加一个选项?如图
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 step 导出 发帖人:EASTCOM 发帖时间:2022-09-08 15:16:00
- 立创eda导入wrl模型失败问题
- prt0006_prt.zip文件见附件,模型打开正常,如下图。但是导入模型时提示失败,不知道什么原因,还望大佬们解答
- 所属专栏: PCB设计 标签: 导入模型失败 发帖人:有种等待叫在线 发帖时间:2022-02-04 16:15:00
- 导出的3D模型尺寸不对
- 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
- 关于EDA导入3D模型的疑问
- zip压缩包放了obj和mtl文件,用eda新建3D零件,导入zip后没有跳出相应的模型文件导致选择不了,能够确定的是zip里的文件是正确的。导入wrl文件是可以的不过solidworks导出的没有颜色。所以用插件导出的obj和mtl格式。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 导入3D 发帖人:万年树Yi 发帖时间:2021-11-18 14:18:00
- EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
- 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
- 3D模型导入文件格式错误
- 请教大神:前期我用CAD画的元件3D模型,导入3DMAX,再由3DMAX导出.obj和.wrl文件,都能顺利地导入到LCEDA。但今天用同样的方法和步骤新设计了一个电子散热器,导入时总是提示文件格式不对或程序错误,导入失败。试了多次还是一样的结果。请大神帮我看看应该怎么搞。谢谢!R473515.zip
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 导入 格式 发帖人:zr8704 发帖时间:2021-05-25 16:39:00
- 立创EDA可以导出3D模型了吗?
- 各位立创EDA的程序员大大,十一月份到啦啥时候模型导出功能上线呀~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 3D模型 发帖人:lnsane 发帖时间:2020-11-03 08:34:00
- 立创EDA上面有的3D模型如何导出到AD中
- 立创EDA上面有的3D模型如何导出到AD中?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型导出 发帖人:华世小赵 发帖时间:2020-08-17 17:12:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回